Il successo dei progetti digitali dipende da molto più della sola larghezza di banda, della velocità di trasmissione dei dati e di altre specifiche di riferimento. Richiede la comprensione di come vengono effettuate le misure, di come i segnali interagiscono con il loro ambiente e di come le scelte progettuali influenzino le prestazioni nel mondo reale.
Perché partecipare:
Ti aspettiamo per un evento esclusivo, in presenza e in lingua italiana. Attraverso esempi pratici e dimostrazioni, questo seminario analizzerà i fondamenti chiave delle misure elettroniche, le sfide legate all'integrità del segnale, le tecniche avanzate di analisi nel dominio del tempo e i nuovi approcci per accelerare l'esplorazione e l'ottimizzazione dei progetti.
Oltre alle presentazioni tecniche, durante le pause e al termine dell'evento sarà possibile confrontarsi direttamente con gli esperti Keysight per discutere le vostre sfide specifiche legate alla progettazione, validazione e risoluzione dei problemi nei vostri sistemi.
Consulta di seguito l'agenda completa e gli abstract. Registrati subito per assicurarti il tuo posto. Tutte le presentazioni e dimostrazioni saranno condotte in italiano dai nostri esperti locali. Ti aspettiamo!
Agenda:
Ora di inizio |
Sessione |
9:30 - 10:00 |
Registrazione & Caffè di Benvenuto |
10:00 - 10:15 |
Benvenuto e Introduzione |
10:15 - 11:00 |
Sessione 1: Sto misurando il segnale o il sistema di misura? I fondamenti che determinano se potete fidarvi dei vostri risultati - M. Vivarelli, Keysight |
11:00 - 11:45 |
Sessione 2: Perché il mio diagramma ad occhio si sta chiudendo? Integrità del segnale: comprendere jitter, crosstalk e rumore - M. Vivarelli, Keysight |
11:45 - 12:15 |
Coffee Break & Demo Session |
12:15 - 13:00 |
Sessione 3: E se potessi parlare con il tuo software di simulazione? Ottimizzare la progettazione con l'Agentic AI - B. Van Hecke, Keysight |
13:00 - 14:00 |
Pranzo |
14:00 - 14:45 |
Sessione 4: Dove si nasconde il problema nella mia interconnessione? Analisi avanzata nel dominio del tempo con TDR - S. Dibello, Keysight |
14:45 - 15:00 |
Q&A e Demo Session |
15:00 |
Chiusura dei lavori |
-------- |
-------------------------------------- |
Abstract:
Sto misurando il segnale o il sistema di misura?
I fondamenti che determinano se potete fidarvi dei vostri risultati
Gli oscilloscopi moderni offrono risoluzioni verticali sempre più elevate, velocità di campionamento impressionanti, ampie profondità di memoria e molte altre specifiche accattivanti. Tuttavia, ottenere misure realmente affidabili dipende ancora dalla corretta comprensione dei principi fondamentali della misura. In questa sessione verranno affrontati concetti chiave quali larghezza di banda, tecniche di campionamento e loro relazione con la profondità di memoria, risoluzione verticale e modalità di trigger. Partendo da questi fondamenti, vedremo come eseguire e interpretare correttamente analisi più avanzate, come i diagrammi ad occhio e le misure di jitter, comprendendo l'impatto che le limitazioni del sistema di misura possono avere sui risultati ottenuti. Al termine della sessione avrete gli strumenti per distinguere il comportamento reale del dispositivo sotto test dagli effetti introdotti dal sistema di misura, evitando interpretazioni errate che possono portare a conclusioni fuorvianti e a costosi errori di progettazione.
Perché il mio diagramma ad occhio si sta chiudendo?
Integrità del segnale: comprendere jitter, crosstalk e rumore
I problemi di integrità del segnale raramente hanno un'unica causa. Jitter, crosstalk e rumore tendono a interagire tra loro, riducendo i margini operativi, chiudendo il diagramma ad occhio e generando anomalie intermittenti spesso difficili da individuare e correggere. In questa sessione scoprirete perché un diagramma ad occhio può chiudersi e quali sono i meccanismi che ne riducono l'apertura. Analizzeremo il ruolo di jitter, crosstalk e rumore, evidenziandone le caratteristiche distintive e valutandone l'impatto attraverso moderne tecniche di misura e analisi. Grazie a esempi pratici, vedrete come passare dall'osservazione di un sintomo all'identificazione della causa che lo genera, acquisendo gli strumenti necessari per risolvere più rapidamente i problemi di integrità del segnale e migliorare l'affidabilità dei vostri progetti. Partendo dall'osservazione dei sintomi fino all'individuazione delle cause profonde, acquisirete un approccio metodico alla diagnosi dei problemi di integrità del segnale, ottenendo gli elementi necessari per prendere decisioni progettuali più consapevoli ed efficaci.
E se potessi parlare con il tuo software di simulazione? Ottimizzare la progettazione con l'Agentic AI.
Come i flussi di lavoro assistiti dall'AI stanno trasformando l'esplorazione progettuale
I tradizionali workflow ingegneristici si basano su configurazioni manuali, scripting e attività di simulazione ripetitive. Questa sessione esplora come gli agenti assistiti dall'intelligenza artificiale possano semplificare queste attività, consentendo agli ingegneri di interagire con gli ambienti di simulazione in modo più naturale, mantenendo al contempo il pieno controllo delle decisioni progettuali. Scoprirete come la conoscenza ingegneristica possa essere acquisita e trasformata in flussi di lavoro riutilizzabili, come automatizzare le attività più routinarie e come esplorare le alternative di progetto in modo più efficiente. Questi approcci aiutano i team ad affrontare una complessità crescente senza aumentare il carico di lavoro. Invece di chiedervi "Come faccio a fare questo?", potrete concentrarvi direttamente su "Che cosa voglio ottenere?".
Dove si nasconde il problema nella mia interconnessione?
Analisi avanzata nel dominio del tempo con TDR
Che si tratti di integrità del segnale, configurazione di test di produzione, attività di ricerca o caratterizzazione di dispositivi, questa sessione introduce alcune delle tecniche più utilizzate per l'analisi nel dominio del tempo: Time Domain Analysis (TDA), Time Domain Reflectometry (TDR) e Time Domain Transmission (TDT). Verranno inoltre approfondite le differenze tra il dominio del tempo e il dominio della frequenza, evidenziando perché entrambi gli approcci siano essenziali per una comprensione completa del comportamento dei dispositivi e delle interconnessioni. Attraverso esempi pratici, vedremo come analizzare e interpretare questi parametri utilizzando un analizzatore di reti vettoriale (VNA).