| Agenda | |
| 08:30 | Anmeldung |
| 09:00 | Begrüßung & Einführung |
| 09:15 | Vortrag: Grundlagen der Spektrum- und Signalanalyse |
| 10:30 | Kaffeepause |
| 10:45 | Vortrag: Grundlagen der vektoriellen Signalgenerierung |
| 12:00 | Mittagessen |
| 13:00 | Vortrag: Grundlagen der Netzwerkanalyse |
| 14:15 | Kaffeepause |
| 14:30 | Vortrag: Grundlagen der Impedanzanalyse |
| 15:30 | Fragen & Antworten |
| 16:00 | Ende der Veranstaltung |
Um was geht es bei dieser Veranstaltung?
In diesem technischen Seminar erlernen bzw. frischen Sie Ihre Kenntnisse über Spektrum- und Signalanalyse, Netzwerkanalyse und Impedanzanalyse auf.
Grundlagen der Spektrum- und Signalanalyse
Wir erklären anhand von praktischen Vorführungen, worauf es bei der Spektrumanalyse ankommt, wie man den Rauschteppich reduzieren und damit viel empfindlicher messen kann. Außerdem behandeln wir die wichtigsten Komponenten eines Spektrumanalysators und erläutern deren Zusammenspiel. Zudem berechnen wir die mögliche Messgenauigkeit.
Grundlagen der vektoriellen Signalgenerierung
Hier gehen wir auf das grundlegende Konzept eines vektoriellen Generators sowie auf die Prinzipien der digitalen Modulation ein. Wir erklären, welche Komponenten zusammenspielen müssen (Basisbandgenerator, Ausgangsstufe, ALC etc.), damit ein sauberes moduliertes Signal möglich wird und zeigen dies an praktischen Beispielen (z.B. WLAN, Bluetooth oder 5G).
Grundlagen der Netzwerkanalyse
Welche Messungen macht ein Netzwerkanalysator?
Was sind die wichtigsten Baugruppen?
Was sind S-Parameter?
Wie und warum kalibriert man einen Netzwerkanalysator?
Abgerundet wird das Thema durch praktische Messbeispiele.
Grundlagen der Impedanzanalyse
Wir erklären die Konzepte komplexer Wechselstromimpedanz, Induktivität, Kapazität und ohmschen Widerstands und zeigen wichtige Überlegungen für Messungen mit einem LCR-Messgerät oder Impedanzanalysator – sowohl theoretisch als auch praktisch.
Die Vorträge finden überwiegend in deutscher Sprache statt.