Ringraziando per l'interesse dimostrato, la invitiamo a scaricare la seguente documentazione integrativa:
Sperando in un’ulteriore occasione di incontro, si prega di trovare qui di seguito i link ai prossimi eventi.
...............................................................................................
Perché partecipare:
Sei interessato alle ultime novità tecniche e tecnologiche nel mondo RF & Microonde e agli strumenti e soluzioni di test e misura? Se progetti, validi e produci dispositivi e sistemi di comunicazione, radar e satellitari, vieni a scoprire l'ultima generazione di strumenti e soluzioni da banco e modulari.
Guest Speaker: Luca Maggiani, CEO - Sma-RTy
Sma-RTy azienda leader nel settore Wireless, presenterà con Keysight le sfide delle reti non terrestri e della copertura satellitare nelle reti 5G.
Agenda:
Ora di inizio |
Sessione |
09:00 |
Registrazione & Caffè di Benvenuto |
09:30 |
Benvenuto e Introduzione – Seminario RF & Microonde 2024 |
09:45 |
Innovazioni nelle Tecniche di Misura del rumore di fase - F. Spadafora, Keysight |
10:15 |
Tecniche innovative per la caratterizzazione non lineare di componenti a banda larga - S. Parrella, F. Spadafora, Keysight |
11:00 |
Pausa Caffé & Sessione Dimostrativa |
11:45 |
Stressing security in 5G: un approccio pratico al test - Sma-RTy / Keysight Testbed – L. Maggiani, CEO SMA-RTy, M. Cirigliano, Keysight |
12:30 |
Pranzo & Sessione Dimostrativa |
14:00 |
Tecniche avanzate di generazione e analisi di segnali vettoriali a larga banda – G. Savoia, Keysight |
14:45 |
Nuove soluzioni per misure in campo aperto con l’analizzatore portatile FieldFox - S. Parrella, Keysight |
15:15 |
Q&A e Conclusioni |
Abstract:
9:45 - 10:15 | Innovazioni nelle Tecniche di Misura del rumore di fase
L'estrazione dei segnali dal rumore rappresenta una sfida cruciale per molti ingegneri che lavorano con tecnologie RF e a microonde. Gli sviluppatori di sistemi radar e di comunicazione all'avanguardia spesso impiegano sofisticati processi di elaborazione per ottenere la massima informazione possibile da segnali deboli o degradati. Tuttavia, il rumore di fase si rivela frequentemente come l'ostacolo principale che limita le prestazioni di un sistema di ricezione. Ad esempio, il rumore di fase compromette la capacità di elaborare informazioni Doppler in un sistema radar a impulsi e deteriora le prestazioni dell'Error Vector Magnitude (EVM) in un sistema di comunicazione digitale. La misurazione del rumore di fase può apparire come un enigma complesso, con molti pezzi di difficile connessione. Nonostante l'uso di hardware avanzato e tecniche migliorate, la misurazione e l'interpretazione dei risultati mantengono una certa complessità. Questa presentazione mira a chiarire tali aspetti, fornendo una panoramica dei principi fondamentali del rumore di fase e descrivendo le tre tecniche di misurazione più comuni, illustrando i contesti in cui vengono applicate.
10:15 - 11:00 | Tecniche innovative per la caratterizzazione non lineare di componenti a banda larga
Tecniche innovative per la caratterizzazione non lineare di componenti a banda larga Per quantificare le distorsioni introdotte da un componente sono spesso usate figure di merito quali EVM ed ACPR. Il metodo tradizionale di misura di queste grandezze prevede l’impiego di un generatore vettoriale di segnali ed un analizzatore di spettro. Presenteremo un approccio innovativo basato su un applicativo software per VNA. Hai mai provato a fare misure di EVM e ACPR con un Network Analyzer?
11:45 - 12:30 | Stressing security in 5G: un approccio pratico al test - Sma-RTy / Keysight Testbed
L'intervento si concentra sull'importanza crescente della sicurezza nelle reti 5G, le quali diventano sempre più pervasive e critiche nelle infrastrutture di comunicazione, specialmente per applicazioni industriali, automotive e difesa. In questo contesto, si esplora l'ecosistema 5G, toccando temi come l'Internet delle Cose (IoT), le comunicazioni machine-to-machine (M2M) e le applicazioni che richiedono alta affidabilità e bassa latenza. Viene introdotta la collaborazione tra Sma-RTy e Keysight, volta a portare l’attenzione sui temi di cybersicurezza e di sicurezza dell'infrastruttura, tramite l’introduzione di strumenti avanzati per valutare le prestazioni e l'affidabilità delle reti 5G, mettendo in luce come i metodi di test pratici possano affrontare le vulnerabilità e le minacce emergenti. Si conclude con il dibattito in merito agli approcci proattivi alla sicurezza, sottolineando come test rigorosi e strategie adeguate siano fondamentali per garantire la resilienza delle infrastrutture di comunicazione del futuro.
14:00 - 14:45 | Tecniche avanzate di generazione e analisi di segnali vettoriali a larga banda
La presentazione affronta le esigenze e le problematiche di misura in ambito RADAR, 5G/6G e satellitare.
Vengono discussi vari strumenti e tecniche che migliorano la capacità di generazione ed analisi dei segnali, riducendo al contempo il rumore e le interferenze, garantendo così prestazioni ottimali in ambienti complessi e ad alta frequenza.
Si va dall’analisi realtime dello spettro, alla registrazione su disco, analisi e riproduzione di segnali a larga banda, con cenni all’elaborazione realtime dei segnali acquisiti.
Inoltre, l’intervento approfondisce l’uso di sistemi multicanale in coerenza di fase, che consentono una sincronizzazione precisa tra i canali, migliorando ulteriormente la qualità e l’accuratezza delle misurazioni.
14:45 - 15:30 | Nuove soluzioni per misure in campo aperto con l’analizzatore portatile FieldFox
Nuove soluzioni per misure in campo aperto con l’analizzatore portatile FieldFox Aumenta le tue capacità di misura sul campo con tutte le novità introdotte nell’analizzatore portatile di Keysight. Una piattaforma di test in grado di soddisfare le tue diverse esigenze di misura combinando in un unico strumento portatile le funzioni di analizzatore di reti vettoriale (VNA), tester di cavi e antenne (CAT) e analizzatore di spettro (SA).